This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:有关引脚到引脚IC的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572651/sn75lvcp601-question-regarding-to-pin-to-pin-ic

部件号:SN75LVCP601

大家好,

我们的其中一家客户在笔记本电脑应用中使用PI3EQX6741ST,我们推广了引脚到引脚解决方案(LVCP601)。 客户对此IC感兴趣,但我们发现两个IC之间的几个引脚定义不同。 请参阅下文。 我只想确认LVCP60是否直接替代PI3EQX6741ST。 感谢您的支持和时间。

Leroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leroy,您好!

    交叉参考需求回顾,这些设备在高速通道引脚输出中兼容,但GND和控制信号可能需要额外工作,以便主板可以与两个设备配合使用。

    如果从LVCP601移至PI3EQX6741ST,则引脚与引脚之间兼容的松动端接检测功能和移除引脚16和6上的电阻器

    如果客户从PI3EQX6741ST移至LVCP601,则需要返工以将GND添加到引脚3,13和18,EW1和DEW2上可能需要电阻器。

    此致