This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:支持C型HDMI

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573726/tps65982-support-for-hdmi-over-type-c

部件号:TPS6.5982万

您好,

TPS6.5982万是否有支持C型HDMI的代码降?

我们目前正在使用TPS进行C型的DP Alt配置, 但我希望能够在C型上重复使用HDMI设计

此致,

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Guy,

    要将DP转换为HDMI,您需要使用有源转换器芯片。 我们有一个使用MCDP2850-BB执行此功能的参考设计。 请在以下链接中参阅:
    www.ti.com/.../TIDA-0.1243万

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢您的回复。 我们不是要将DP转换为HDMI,而是 要使用C型连接器 直接提供HDMI。 我问您是否有支持此协议的C型控制器。 我们目前正在使用TPS6.5982万作为C型USB/DP控制器,我想知道是否有TPS6.5982万固件系列,可以支持C型HDMI

    此致,

    伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您指的是HDMI社区(www.hdmi.org/.../HDMIAltModeUSBTypeC.aspx)通过USB Type Connector版本支持HDMI Alternate Mode (HDMI备用模式), 这指的是特定USB Type-C至HDMI电缆的Alternate Mode (备用模式),而不是标准USB Type-C至USB Type-C电缆。 在此之后,TI尚未在TPS6598x器件上实施此HDMI备用模式。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!
    是的,这是我所指的Alt模式,您认为是正确的,它指的是特定的C型至HDMI电缆。 感谢您对TPS6598x器件当前实施的说明。 希望在不久的将来通过固件删除来实现这一点。

    请关闭此问题。

    此致,
    伙计