This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求SATA III mix/de-mux交换机IC解决方案

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS64MB201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573956/asking-for-the-sata-iii-mux-de-mux-switch-ic-solution

主题中讨论的其他部件:DS100MB203DS64MB201

大家好,

我们是否有 SATA III mix/de-mux交换机解决方案?

Thansk,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    我们没有特定的SATA交换机,您可以看看LVCP114,这是一款与协议无关的交换机,支持高达14.2Gbps

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    对于SATA,其他选件包括DS64MB201和DS100MB203。

    此致,