This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:HDMI/HDP电压保持低/高

Guru**** 2847460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574089/tpd12s520-hdmi-hdp-voltage-staying-low-high

部件号:TPD12S520

您好E2E:

我正在使用TPD12S520DBTR 部件保护HDMI输入免受ESD影响。  连接HDMI电缆时,它 将达到正常的3.3V电压,但 断开电缆时 ,HDP不会低于2.5V。  如果设备电源关闭,则为0V,在接通电源的情况下插入电缆之前为0V。   在接通电源的情况下断开电缆连接时,此电压不会达到0伏的原因是什么?

非常感谢!

拉塞尔


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    您指的是系统端HPD_IN还是连接器端HPD_OUT?