This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:DS125DF1610调试,带SigCon Architect和Aardvark

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS125DF1610, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573844/ds125df1610-ds125df1610-debug-with-sigcon-architect-and-aardvark

部件号:DS125DF1610
线程中讨论的其他部件:DS125MB203DPS-dong-EVMUSB2ANY

您好,
我刚刚收到了带有DS125DF1610和DS125MB203的全新定制板(即不是TI演示板)。
是否可以使用 Aardvark USB/i2c/SPI通过TI SigCon架构师配置器件?
www.totalphase.com/.../
换言之,我是否需要特定的USB到i2c/SPI硬件,或者Aardvark是否正常?
www.ti.com/.../sigconarchitect 说我不需要DPS-donger-EVM。
谢谢!
Freddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Freddy,

    遗憾的是,SigCon Architect不能与Aardvark一起使用。 SigCon Architect仅在PC和设备之间具有USB2ANY接口时工作。 该表仅显示哪些EVM需要DPS-donger-EVM。 对于尚未板载USB2ANY电路的EVM,需要DPS-dong-EVM才能提供此接口。 否则,对于板载USB2ANY电路的EVM,不需要DPS-dong-EVM。 这就是为什么DS125DF1610显示不需要DPS-dong-EVM的原因。

    由于您有一个自定义板而不是EVM,因此您需要请求一个DPS-dong-EVM才能控制这些器件。

    此致,

    Michael