This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573804/tps2546-tps2546-application-question

部件号:TPS2546

您好,先生,

当前我们现在模拟TPS2546功能,但有一些问题需要您帮助。

如果移动设备不支持CDP,我们要求TPS2546可以自动更改为SDP。 如果您能提供测试数据证明这一点,我将不胜感激? 因为我们没有要验证的设备。

TPS2546需要实现CDP/SDP和DCP两个功能。系统上的注释,无MCU。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用现代电话模拟这种情况的一种方法是关闭电话电源,然后在CDP模式下连接到TPS2546。 这将调用CDP-SDP自动开关,以便您可以在范围上捕获。 下面是使用关闭电源的LG智能手机捕获的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢您的大力支持!

    此致,