This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:电池充电器(1.2)检测

Guru**** 2542780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573881/tps65982-battery-charger-bc1-2-detection

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我了解TPS6.5982万 1.2 集成了当它是电源接收器时以及查看支持1.2 的主机时的检测功能。






  当在系统配置寄存器(0x28)上禁用BC12enable时,C_USB_TN (C_USB_BP/C_USB_BN)是否为Hi-Z?
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvuan1a/slvuan1a.pdf
我想知道我们是否需要外部信号开关。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    默认情况下,C_USB_TP/C_USB_TN和C_USB_BP/C_USB_BN为Hi-Z,不需要外部信号开关。

    谢谢!
    Eric