This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215关于解决问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571791/hd3ss215-hd3ss215-about-the-resolution-question

部件号:HD3SS215

大家好,

客户正在使用 HD3SS215。 数据表显示 HD3SS215可以支持 4K2K 60Hz 刷新率。

 4K2K 60Hz 刷新率的含义是什么?

  4K2K是指3840×2160p分辨率还是 4096×2160p 分辨率?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    我们的设备支持数据速率,支持的分辨率取决于刷新率,色度采样和色深。

    HD3SS215支持高达6Gbps的数据速率,HDMI的数据速率总计为18Gbps。

    从SMPTE开始,3840x2160 (2160 (超高清)和4096x2160 (2160 (4K) 60Hz,每种颜色8位,4:4:4,需要相同的总带宽17.82Gbps

    VESA提供的3840x2160 (2160 (超高清)消隐功能,每种颜色8位,4:4,需要相同的16Gbps总带宽

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,moies,

    感谢您的回复。

    HD3SS215是否支持4096*2160分辨2160分辨率,60Hz,色深8位或10位? 如果没有,您可以推荐合适的IC吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    是的,每条通道支持高达6Gbps,足以支持4096x2160 @2160 @60Hz。 8位。 4时04分
    4096x2160 @2160 @60Hz。 10位。 4:4:4超出2.0 规格,它总共需要22.28Gbps,2.0 总共支持高达18Gbps。

    此致