This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:数据线路过压

Guru**** 2931510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573573/tps2549-q1-overvoltage-on-the-data-lines

部件号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他部件: TPS25.49万-Q1TPS2549

!!!!! 此问题与TPS2549-Q1有关,而不是TPS25.49万-Q1 (我选择错误)!!!!!!!!

您好,

我的客户正在评估TPS2549Q1,他们说VBUS SW在数据线路过压期间关闭。

是否正常工作?

我提出这个问题是因为我在数据表上找不到这个操作。

如果我忽略了它,我会很抱歉。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tadahiko,

    我相应地更新了标题,但感谢您提及它。 TPS2549Q1支持对VBUS短路(输出引脚)操作。 当D+或D-对VBUS短路时,它将激活FAULTx信号,但不会禁用VBUS开关。 我们将在内部讨论如何将此信息放入数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,

    感谢您的帮助并修改标题。

    我还有一个问题。

    连接方向随附而改变行为。

    e2e.ti.com/.../3124.FAULT-detection.xlsx

    为什么行为发生变化?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    VBUS不应放电。 请发送电子邮件给我,我将与您分享我们的测试结果。 顺便说一下,您是否拥有TPS2549 EVM的测试基座?