请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 我们需要通过编程方式模拟HPD以及向主机PC提供EDID的显示数据接口。
1)是否有任何理由我们不能通过发送"注意"数据包,在CC行上'伪造' HPD对话框? 屏幕将显示"闪烁",以确认成功。
2)收到HPD后,主机PC轮询SBU线路以获取无掺杂(超极性) DDI信号是否合理? 意思是,从最简单的VGA/HDMI显示器的意义上说,PC GPU是否会期望SBU1/2上的I2C从属设备准备好提供EDID?
谢谢大家!