This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:与TMS320C6657的SGMII_COP连接

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572731/dp83867e-sgmii_cop-connection-to-tms320c6657

部件号:DP8.3867万E
主题中讨论的其他部件:TMS320C6657

请提供将DP8.3867万连接到TMS320C6657的连接图。

是否需要SGMII_COP信号? 如果是这样,如何连接到TMS320C6657 (SRIOSHGMIICLK连接到主时钟源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    DP8.3867万E的Si是PHY的输入端,PHY将通过电缆传输。 当PHY接收数据时,它通过SO对传输到MAC。 因此,将DP8.3867万E的SI连接到TMS320C6657的TX,并将其连接到TMS320C6657的RX。

    SGMII_COP/N是MAC的时钟。 某些MAC无法从数据恢复时钟,需要从PHY获取外部时钟。 SGMII_COP应连接到MAC上的SGMII时钟的正极,而SGMII_CON应连接到MAC上的SGMII时钟的负极。 简单浏览一下C6657数据表,就会发现它确实有SGMII时钟的输入引脚。 请与C6657团队验证MAC是否需要SGMII时钟输入。

    所有SGMII信号都是差分信号,因此应以100欧姆差分阻抗进行传输。 请将0.1uF交流耦合电容器放置在所有SGMII线路上。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    下面是Aniruddha所描述的连接图。  C6657至少还需要连接到MDIO接口。  C6657可以从SGMII数据执行时钟恢复,因此不需要CO信号。

    请验证以下示意图中所示的球是否正确!

    此致,