This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3959万:DP8.3959万

Guru**** 2546240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573146/dp83959-dp83959

部件号:DP8.3959万

你(们)好

我想使用DP8.3959万通过以太网线路向另一个主板传输并恢复纯时钟信号。

基本上,我的项目的目的是估算用户的位置,我将使用AP板。

为此,我必须同步所有AP板的时钟信号。

对于CLK的同步,我将使用Ehternet行。

但是,基本上,我必须将固定AP板放置在每个板之间的100 m 距离处。 不幸的是,在我实验空间的环境中,可用的CLK信号被保留到50 m。

所以我必须扩展它。 我想使用DP8.3959万。

它是否适合应用? 我是否可以使用DP8.3959万交付还原的CLK而不延迟或最小固定延迟时间?

除非我无法使用,否则您可以推荐其他芯片组或产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Seyong:

    DP8.3959万是一款过时的设备,我们对此设备没有太多的专业知识。 您为什么选择DP8.3959万? 您计划为您的系统使用哪种以太网标准?

    此致,