This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:取消确认MDE时,所有I/O是否都将处于三态?

Guru**** 2771515 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573432/ds91m040-will-all-i-o-be-tri-state-when-mde-is-de-asserted

部件号:DS91M040

支持路径:/产品/开发和故障排除/主板布局或设计注意事项帮助/一般布局提示/

我们正在将此设备整合到一种新设计中,在这种设计中,多个设备位于同一总线上。   我们希望能够取消对MDE的断言,但保持LVD和LVCMOS接口对其他设备处于活动状态。

我的顾虑: 取消确认MDE时,所有接口安全工作电压是否仍然适用?  (有时,断电模式仅适用于睡眠系统...Ours仍处于活动状态)

                        LVCMOS 输出是否为三态?  例如,如果我们在MDE取消声明的情况下声明RE0n,则RO0是否会被三态化,以便我们可以 与其他设备共享此信号?   

                         并且LVD将处于高阻抗状态?

谢谢!
托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    建议将数据表设置为DE = L,以将输出置于高阻抗状态。 请参阅数据表第11页的真值表。 当MDE为L时,设备将覆盖所有其他控件并关闭电源。 建议遵循DS91M040数据表。

    如有必要,我们可以在EVM设置中查看它。

    谢谢!
    Dennis