请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 您好,专家,
在数据表部分7.9 中,RGMII到MDI的延迟为88ns,MDI到RGMII的延迟为288ns。 此延迟是从1000M模式还是100M模式实现的?
对于1000M模式和100M模式,我们是否分别具有RGMII到MDI延迟和中到RGMII延迟?
非常感谢。
周
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
在数据表部分7.9 中,RGMII到MDI的延迟为88ns,MDI到RGMII的延迟为288ns。 此延迟是从1000M模式还是100M模式实现的?
对于1000M模式和100M模式,我们是否分别具有RGMII到MDI延迟和中到RGMII延迟?
非常感谢。
周