This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 千兆位以太网:TI的电气(RJ45)至光纤(SFP)介质转换器解决方案

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573112/gigabit-ethernet-electrical-rj45-to-optical-sfp-media-converter-solution-from-ti

您好,

TI是否具有用于单端口以太网媒体转换器的媒体转换器IC和完整参考电路

以下接口:

-10/100/1000“铜缆”以太网(RJ45或“直接GPHY”连接到外部CPU),

-"SFP插槽+固定框架",准备在另一侧接收标准EPON/GPON光纤收发器模块。

寻求最低成本和功耗的解决方案,支持工业温度范围(-40至+85C)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉尔伯特,您好!

    您尝试在光纤端遵守什么标准? 您说的是GPON。 您是否正在尝试将ITU G.984.x GPON ONU/ONT部署到铜缆1000BASE以太网?

    此致,