This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:信号极性

Guru**** 2925070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573635/sn75lvcp600-signal-polarity

部件号:SN75LVCP600

大家好,

是否可以像这样将信号与反极性连接?

输入:

Rx-(引脚3) = SATA_P_In

Rx+(PIN2)= SATA_N_IN

 

输出:

TX-(引脚6) = SATA_P_OUT

TX+(PIN7)= SATA_N_OUT

OOP或EQ /取消配置是否存在任何问题?

此致,Xaver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xaver,

    由于此类设备不了解协议,因此可以交换输入和输出极性。

    此致,