This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:有关DS125DF410的较低数据速率以及CML或LVPECL的再定时器接受性的问题

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571448/ds125df410-questions-on-lower-data-rates-for-ds125df410-and-retimer-acceptance-of-cml-or-lvpecl

部件号:DS125DF410

由Alex Scott为客户发布...

XGS-PON的数据速率 为10G+。  GPON的数据速率为2.5G。  我的问题如下

 

1)剂量DS125DF410支持较低的数据速率,如1G和2.5G

 

2)数据表 显示输入为CML。   对于我的应用, XFP端口可以支持XGS-PON或GPON光学模块。  对于XGS-PON,光纤的输出为CML。  对于GPON,光学输出为LVPECL。  重新计时器是否可以接受CML或LVPECL。  我们需要交流耦合信号。  您是否推荐了同时适用于CML和LVPECL的AC耦合端接方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    1)它取决于您所说的1G。 DS125DF410能够支持1.25Gbps和2.5Gbps的数据速率。

    2)我认为本文档可能有助于LVPECL到CML。 http://www.ti.com/lit/an/scaa056/scaa056.pdf 查看第6页“LVPECL和CML之间的交流耦合”

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    感谢您的回复,应用手册很有帮助。 我正在与Alex合作完成这个项目。

    关于应用手册,请参见图5。 是否可以对2个不同的应用使用一个端接(图5)? 应用程序1是LVPECL到CML AC对,应用程序2是CML到CML AC对。

    谢谢!
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dan和他的团队,

    此处有任何更新?

    此致,

    海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayden,

    我想你可以看看CML和LVPECL器件上的输出驱动器的规格,看看是否有一个偏置网络可以从共模电压角度满足两个输出。 为了解决这个数学问题,您需要了解设备的具体情况。

    在我看来,建立两个网络(一个用于CML到CML,另一个用于LVPECL到CML)并使用MUX在它们之间切换似乎更有意义。 毕竟,一次只能使用一个数据路径。

    此致,