This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS二极管的要求

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30, TPD1E0B04, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573349/requirement-for-tvs-diode

主题中讨论的其他部件:TPD4EUSB30TPD1E0B04TPD4E02B04

您好,

我们需要三个TVS二极管,要求如下:

1) 额定值较高,击穿电压约为7V的I2C线路的ESD,EFT和浪涌保护。

2)  额定值较高,击穿电压约为8V的电源线的ESD,EFT和浪涌保护。

3)额  定值较高,击穿电压约为5.5V的电源线的ESD,EFT和浪涌保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我看看我们的一些符合这些规格的零件。 感谢您的耐心等待。

    非常恭敬,
    Brian Dempsey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在深入了解这一点后,我们有一些可能合适的产品。 请按所述顺序查找以下推荐的部件。 并非所有保护都适用于所需的击穿电压,例如TPD4EUSB30的EFT

    (1) TPD1E0B04
    (2) TPD4EUSB30
    (3) TPD4E02B04

    我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,
    Brian Dempsey