This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:USB-RS232 (希望)设备发送错误字符(即 Enter变为" y"等。接收正常。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573147/tusb3410-the-usb-rs232-hopefully-device-sends-wrong-characters-i-e-enter-becomes-y-etc-receiving-is-ok

部件号:TUSB3410

尊敬的TI论坛成员:

我有几根内置TUSB3410的USB数据线(如USB插孔上的标记)。

在XP x86和Windows 7 x64上尝试了不同的驱动程序后,该设备的工作方式与预期的不同(我认为)。

我只需要将它用作一个简单的USB-RS232桥,通过9针DB9M插孔与Cisco,Dlink接口进行通信。 现在,当我进入终端程序并将引脚2和3连接在一起(意味着RX连接到TX)-所有其他(非TI)产品都像我的电子邮件一样给我回声,但当我按Enter键时,TUSB3410数据线给出了“y”。 和M时,我按的不是M,而是另一个字母等

令人惊讶的是,连接到泳道的控制台端口后,它会收到良好的字符串,因此接收正常。

唯一  放入c:\windows\system32\drivers文件夹的umpf3410.I51文件的长度为1.4336万字节,当我将它放入文件夹(初始驱动程序没有) 并重新连接数据线时,终端程序根本无法打开commport

我可能需要 TI团队提供的另一个umpf3410.I51固件文件。 可以给我发一个吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有TI支持成员? 没有人回答我的问题。