This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:VREGEN连接较低的应用程序

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572548/tusb3410-application-with-vregen-connected-low

部件号:TUSB3410

您好,

我们计划连接VREGEN LOW,以便在内部提供1.8V电源。  我们是否需要特别关注这方面的问题?  从下面的数据表中,是否仅在外部提供1.8V电源的情况下才需要?

但斯克!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    无需担心,仅当设备处于"挂起"状态时,如果您想要节省电量,才需要上述图6-11,否则,您可以让"挂起"保持浮动状态。
    将一些滤波电容器放在VDD18上。
    此致