This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:关于Apple广告牌的TPS6.5983万B测试问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573247/tps65983b-tps65983b-test-issue-about-billboard-for-apple

部件号:TPS6.5983万B

大家好,

 我的客户对以下问题的回应,来自英特尔的Apple合规性测试。 他们使用TPS6.5983万A测试此通道,但在TPS6.5983万B上测试失败。 你对此有什么想法吗?

4.1 3 USB广告牌设备

使用 USB-C充电电缆时,端口A - DUT未显示在USB侧栏中

端口B -'AlternateModeString'未出现在AppleUSBHostBillboardDevice下。

请注意,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    是否可以仔细检查系统配置设置? 我建议检查以确保已启用USB EP。
    但是,对于Thunderbolt设备,请使用83A而不是83B。

    谢谢!
    Eric