This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:传输距离是否与回转速率/驱动电流相关?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573395/sn65hvd485e-transmission-distance-is-related-to-slew-rate-drive-current

部件号:SN65HVD485E
主题中讨论的其它部件:SN65HVD23

大家好,

(1)客户询问我们是否具有485理论转换速率或驱动电流与距离图? 如果我们不包括任何额外的EQ功能设备,请仅与常规类型485进行比较,感谢您的帮助。

(2)此外,空载时的输出摆动是否与它可以达到的最大距离有任何关系? 假设相同的设备SN65HVD485,但日期代码不同,我只想知道这是直接相关还是部分关联还是不关联,谢谢。

此致,

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    1.此处是RS-485数据速率与距离的理论图解:

    我们提供具有接收均衡器的RS-485收发器,因此如果需要延长距离,请查看SN65HVD23。

    2.空载时的VOD将大于RS-485驱动器输出的典型2V。 这是因为网络中的终端电阻器没有压降。 从理论上讲,这可能会导致传输距离更长,但没有任何终端 电阻器信号完整性可能会因总线上的反射和直立波而成为问题。 在不使用终端电阻器的应用中,最大数据速率也将受到限制。 数据速率不是问题,尽管上升和下降时间是问题,因为支持更快数据速率的收发器具有更快的边缘速率,并且它们可能会在未端接的总线上导致大量过冲和振铃。 终端电阻器有助于抑制这种情况。 如果您有兴趣,请访问 以下博客:https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/05/19/get-connected-how-to-operate-your-rs-485-links-without-termination

    请告诉我您还有什么其他问题吗?