This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:输入阻抗

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573062/ulq2003a-q1-input-impedance

部件号:ULQ2003A-Q1

我的客户正在测试ULQ2003AQDRQ1的输入阻抗。 他的解释如下:

根据附图,输入阻抗标称为12.9 千欧(2.7K+7.2K+3K)。  最近,我们的生产设备未通过阻抗测试,因为该设备是被测信号的负载。 拆卸部件时,我们测量了针脚1至4上的输入,每个电阻为14.5千欧。 我们预计批次日期代码之间会有差异。 我们需要了解这些变化的上限和下限,以便我们可以相应地调整测试软件,避免出现错误故障。  ULQ2003AQDRQ1中电阻器的TI制造公差是多少?

我通过使用数据表中的输入阻抗向他发送了最小输入阻抗,但这并不意味着最大输入阻抗。 我们是否有这些数字? 他们使用的数字(14.5K)是否是测试中使用的正确数字? 他们是否应该使用更高的数字? 我们能否回答他们的问题?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    对于这些电阻器,它们没有非常高的准确度,因为它们只是偏置电阻器。 通常,变异可能与15 % 一样高,因此14.5k就在该范围内。

    此外,我认为12.9k也可能有一些偏移,我认为它通常是较高端的。100 % 我不知道12.9k的偏移可能是什么, 但如果他们测量多个单位,我认为他们会很好地了解典型值是什么。  

    遗憾的是,我们没有指定的最大和最小输入电阻,但希望以上内容能为您提供一个足够好的想法。 如果您需要进一步澄清此问题或有其他问题,请告诉我。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    再次感谢

    Richard Elmquist