This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART到RS-485转换器解决方案

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573153/uart-to-rs-485-converter-solution

尊敬的先生

TI是否提供 UART到RS-485转换器解决方案?

BRS

NAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nat,

    是的。 您可以在此处找到UART设备:

    www.ti.com/.../uart-products.page

    它们可以将数据总线转换为串行格式,以便通过RS-485线路进行传输。

    要将串行逻辑电平信号从UART转换为差分RS-485信号,您可以使用RS-485收发器:

    www.ti.com/.../rs-485-products.page

    如果您需要根据特定应用要求选择设备的帮助,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Max

    感谢您提供信息。

    您能否就以下TI的IC设计给出一些意见?

    Tks

    BRS

    NAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAT,

    我可以检查HVD10电路;对于其他设备,最好在每个设备的相应论坛上发帖,以便让合适的人员查看它。 但是,对于HVD10,它看起来像DE引脚连接高,这意味着该设备始终用作发射器。 这是你的意图吗? 这将使其他节点无法在同一总线上传输,因此这只能用于"广播"(一个发射器/一个或多个接收器)应用。 您还应确保在VCC导轨上使用去耦电容器;0.1 UF是一个好的值。 您还应确保使用与您计划使用的布线的特征阻抗相匹配的"A"和"B"线路之间的电阻器端接RS-485信号(通常为120欧姆)。

    最大