This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:应用定制工具中的TPS6.5982万读取图像问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573264/tps65982-tps65982-read-image-issue-in-application-customization-tool

部件号:TPS6.5982万

大家好,

客户正在使用TPS6.5982万应用定制工具。 他看不到从工作示例中读取的寄存器设置。

以前的图像是使用TI web工具生成的, 现在更改为TPS6.5982万应用定制工具,因此他想读出原始设置并修改新应用。 您知道如何执行此操作吗?

谢谢。

此致,

Tony Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tony:

    通过FTDI或Aardvark将设备连接到计算机时,您可以将连接设备中的设置导入应用程序自定义工具。 要执行此操作,请先连接设备,然后在应用程序自定义工具中单击设备->从设备导入设置。 这会将当前配置导入到工具中。 然后,您可以编辑配置并创建新的二进制闪存映像以加载到设备上。
    要将新闪存加载到设备上,请使用主机接口工具并单击SPI FW update (SPI固件更新)。

    谢谢!
    Eric