This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:自由运行模式下PLL锁定时间

Guru**** 2766775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572232/lmh1983-pll-lock-time-in-free-run-mode

部件号:LMH1983

大家好,

下面的问题请告诉我没有。

Q1在Free Run (自由运行)模式下配置时,PLL1声明锁定需要多长时间。
当我在Gen Lock模式下测量PLL1锁定时间时,没有参考输入,也是如此
关于5.5 秒数。
我想通过将设备设置为自由运行模式来缩短锁定时间。

问题2. PLL2,PLL3和PLL4需要多长时间才能锁定到PLL1?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    回答1.  自由运行模式意味着PLL1为开环,这类似于没有任何参考输入的Genlock模式。  因此自由运行模式不应影响锁定时间。  减少锁定时间的唯一方法是通过PLL1外部回路滤波器组件和PLL1充电泵设置来扩大PLL1回路带宽。

    回答2: PLL2至PLL4具有更宽的带宽,无论PLL1处于自由运行模式还是发电锁定模式,都应保持锁定在PLL1 VCXO频率(27 MHz)下。  由于PLL1是一个速度慢得多的环路,因此PLL2到PLL4可以跟踪它。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    Mita