This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:PCIe II的Vias数量

Guru**** 2546750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573047/sn65lvpe501-the-number-of-vias-for-pcie-ii

部件号:SN65LVPE501

大家好,  

PCIe II可以使用的最大通孔数是多少? 它是否与3.0 (2个或更少vias)相同? 谢谢!!

Leroy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从规格的角度看没有最大数量。  最终,可支持的Vias数量将由多个VIA参数确定。  短管长度和阻抗控制等因素 会影响信号质量。

    此致,

    李