This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:GND输入条件的输出状态

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571645/ds90lv001-output-status-for-gnd-input-condition

部件号:DS90LV001

请在下面告诉我DS90LV001的输出状态。

・IN+和IN-均为GND连接

・非外部故障安全电路

哪种输出状态是稳定还是不稳定?

如果稳定,此输出是否固定为"低"?

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    如果+和-输入都连接到GND,则输入电压差将= 0V。  这是一种不稳定的情况,无法可靠地知道输出。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李山

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此外,如果输入状态为IN-:GND和IN+:High-Z,此输出是否也不稳定?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,由于未确定IN+上的电压,因此输出状态未知。