This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 C_SBUX

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573072/tps65982-tps65982-c_sbux

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:HD3SS460,TUSB546EVM

尊敬的先生  

我看到TI的坞站参考设计使用HD3SS460通过SBU信号

但TUSB546EVM使用TPS6.5982万传递SBU信号

1.我想知道原因是,如果使用TPS6.5982万传输SBU信号,此连接适合主机端(笔记本电脑端),对吗?

2.如果使用TPS6.5982万执行此功能,我可以知道需要设置哪个寄存器吗  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    您是否正在将SBU用于Thunderbolt模式或Display Port模式? SBU用于备用模式,我们有一份应用手册,对其进行了更详细的说明。 请在以下链接中参阅:

    www.ti.com/.../slva841.pdf

    谢谢!
    Eric