This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:1个振荡器,用于2个DS110DF111

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572814/ds110df111-1-oscillator-for-2-ds110df111

部件号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件: DS125DF1610

您好,

我在中有一个关于DS110DF111的参考时钟的问题。


我的设计中必须使用多个DS110DF111。

我是否可以为两个或三个DS110DF111同时使用1个振荡器25-MHz ...?

谢谢
Kevin Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    是的,这是可能的。  我会使用简单的IBIS模拟来确定如何路由多条时钟线路并将其端接,以确保每个DF111 REFCLK输入的最佳信号完整性。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    问题1 -目前,我们认为我们的主板上大约需要30台DS110DF111。

    我们可以将多少DS110DF111连接到1个振荡器25MHz...?
    您之前是否见过任何人做过...?


    问题2 -您是否可以推荐其他部件...?
    小包装,超过两个通道。


    谢谢
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于要连接的设备如此之多,我 会进入扇出设备以独立驱动DF111输入

    还有其他具有更高级别集成的Retimer,如 DS125DF1610,它包含16个通道。  这将使Retimer的数量减少8倍。

    此致,

    李