This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:从USB播放mp4文件。 是否有推荐的图表?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572096/ds90c387-play-mp4-files-from-usb-any-recommended-diagram

部件号:DS90C387

大家好,

我想设计一个电路,从USB闪存读取mp4文件并在40英寸LCD面板上播放。

输入:

  • USB
  • HDMI输入 (可选)

输出:

  • 51引脚LVDS
  • HDMI输出 (可选)

到目前为止,我已经发现DS90C387 IC将24位RGB信号序列化为LVDS格式,因此我可以通过LVDS电缆将它们连接到LCD面板。

但问题是如何将mp4文件转换为24位RGB信号?

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omid,您好!

    DS90C387设计用于RGB数据,因此DS90C387肯定可以用于从RGB转换到LVDS。 但是,您需要在DS90C387之前安装一个处理器才能完成从mp4到RGB的转换。 像AM57xx这样的Sitara设备可能能够执行此操作。 我建议在Sitara论坛上征求建议,看看他们是否有解决方案。

    Michael