This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TID?

Guru**** 2554020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571774/tps65986-tid

部件号:TPS6.5986万

TPS6.5986万的TID是什么?  在其文献/宣传材料中的什么位置可以找到此信息?

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您指的是TI设计吗? 我不确定您在TID中指的是什么。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TID =测试ID,由认证机构在测试硅时颁发。  需要尽快这样做,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可在以下链接中找到测试数据:
    www.ti.com/.../quality
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与IC制造质量无关。

    测试ID (TID)由外部测试机构分配,TI使用该机构来验证TPS6.5986万是否符合USB标准。

    例如,TPS6.5982万位于USB PD集成商列表中,TID为109.7076万。 但没有TPS6.5986万列表。

    我们的客户需要TID任务来完成他们自己的认证工作。

    请了解TPS6.5986万的测试人员以及分配的TID是什么。

    谢谢,Steve,好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    TPS6.5986万的TID与TPS6.5982万的TID相同。 TID# 109.7076万。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不正确。 根据USB IF,每个唯一的芯片部件号都需要TID。

    此问题已在内部升级。