This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:TA的绝对最大额定值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572867/uln2003a-absolute-maximum-rating-of-ta

部件号:ULN2003A

ULN2003A TA的绝对最大额定值为-20°C至70°C。 和建议的工作条件Tj为-40°C至125°C。

即使设备功耗较低且Tj不超过125°C,我们是否应该在TA -20°C至70°C的温度下使用ULN2003A?

使用条件如下:
1通道至4通道:每个通道7MA
6CH:120mA
5通道,7通道:未使用

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasaki-San,

    您需要确保设备的环境温度在指定范围内。
    根据功耗,允许设备接点自身的热量超过环境温度。
    如果环境温度为70C,则只要接线处的热量不超过125C,设备就可以正常耗电。

    使用您所描述的设置,您应该不需要担心设备。
    如果您希望允许更高的环境温度,则可以考虑ULN2003AI设备,其环境温度范围为-40C至105C。

    我希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    最佳,
    Michael