This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:Thunderbolt捕获电缆图像

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572824/tps65982-thunderbolt-captive-cable-image

部件号:TPS6.5982万

如果我使用此图像并将其下载到我的TPS6.5982万,我认为它会在连接到笔记本电脑时生成SOP消息。 我没有看到这种情况发生,我想知道我是否误解了这种情况的作用。 我正在尝试使用一个TPS6.5982万,并使其前面有一根固定电缆,这样我就可以激活Thunderbolt主机笔记本电脑,并使其进入TBlt alt模式,而无需使用外部标记电缆。

谢谢!

Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Warren,

    Thunderbolt捕获电缆仅配置为UFP。 因此,TPS6.5982万将响应笔记本电脑发送的SOP消息,但不会发送任何SOP消息。

    谢谢!
    Eric