This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-HIUTILITY:电源功能寄存器显示的电源路径不正确,因此用户可能会错误地操作它。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572817/tps65982-hiutility-the-source-capabilities-register-shows-the-power-paths-incorrectly-and-therefore-the-user-may-operate-it-incorrectly

部件号:TPS6.5982万-HIUTILITY
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

我正在 使用TPS6598x主机接口工具的最新版本(2.3 - 2016年7月)。 我通过Aardvark连接到我的TPS6.5982万。

在任意一个PDO的"PP Switch for PDO#"(PDO#的PP开关)字段下,有一个包含四个路径的列表:

PP_5V内部
PP_5V内部
PP_HV内部
pp_hve外部。

但是,如果选择第二个,则得到PP_HV,如果选择第三个,则得到PP_5V。 我已经用电压测试过它,这就是它的工作原理。 应用程序自定义工具在Switch Source (切换源)下拉菜单中有一些误导信息,用于设置此字段,它将PP_5V0选项显示为(00B)和(01B)。 实际上它们是真的(00B和10b)。 应用程序 自定义工具在映像创建过程中正确设置路径(我想是这样),但01/10和顺序不正确。 如果您查看slvuan1 HostTechRefManual,它在表3-16中描述的寄存器中描述了这些位,则0x32 TX Source...寄存器中,字节3具有以下位:
0 -控制PP_5V0开/关。 如果为0,则PP_5V0为PDO0,如果为1,则PP_EXT为PDO0。
1- IFF位0 = 1,然后在PP_HV和PP_EXT之间进行选择。
因此,00 = PP_5V0,10 = PP_5V0,01 = PP_HV,11 = PP_EXT。
这就是TPS6.5982万的工作原理,因此AppCustom工具具有误导性,主机接口工具标签不正确,然后第二个(大概是01)说PP_5V,但确实选择了HV,第三个(大概是02)说PP_HV,但实际上选择了PP_5V。

Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Warren,

    我们已发布了该工具的2.4 ,可通过以下链接下载:
    www.ti.com/.../tps6.5982万-hiutility
    我知道此页仍将2.3 作为当前版本,但一旦您单击下载,您将获得2.4。
    但是,我认为我们在2.4 中没有为您的问题提供修复。 我们已将其记录在案,并将其包含在下一版本的工具中。
    如果要更新必须反映此修补程序的工具的本地版本,可以通过使用文本编辑器打开register_definitions.py并找到以下行来执行此操作:

    PP_Switch_PDOnum1_list =['PP_5V (内部)','PP_5V (内部)','PP_HV (内部)','PP_hve (外部)']

    并更新到:

    PP_Switch_PDOnum1_list =['PP_5V (内部)','PP_HV (内部)','PP_5V (内部)','PP_hve (外部)']

    感谢您让我们了解这一点。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了我的Python文件,现在它确实匹配。 在2.4 中未修复。 注意:我注意到,在设置TX源代码功能时,应用程序自定义工具在我的一个文件上存在此问题,但在另一个项目文件上没有此问题。 下拉菜单在两个文件上的顺序不同。 也许有问题的是一个比较老的问题。
    Warren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Warren,

    是的,这已在应用程序自定义工具中修复,但尚未在实用程序GUI中修复。

    谢谢!
    Eric