This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万-HIUTILITY:在TPS6598x主机接口工具中,USBEPenable和USBRPenable选项被翻转

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572820/tps65982-hiutility-in-the-tps6598x-host-interface-tool-the-usbepenable-and-usbrpenable-selections-are-flipped

部件号:TPS6.5982万-HIUTILITY
主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万

在系统配置寄存器(0x28)中,有两个用于USBEPenable和USBRPenable的复选框。
从讨论中看来,大多数用户都启用了这些位。 但是,此工具的版本2.3 不正确地显示和控制这些位。
EP允许TPS6.5982万作为布告栏请求的端点响应,而RP允许连接外部设备以提供布告栏信息。 欧洲议会优先(我认为)。

如果我在AppCustomization工具中仅选择EP,则在Register 28的原始视图中 ,字节13 = xxxx-x10x,
在RP选定字节13 = xxxx-x01x的情况下,
两个选定的字节13 = xxxx-x11x。

现在,如果您将图像下载到TPS6.5982万中,但只选择了一个,然后在系统配置寄存器中查找,您会发现选中了相反的图像。
我可以通过I2C读取此寄存器,并看到即使它显示为RP,它确实是AppCustomization工具所说的EP位。
如果您不查看或使用主机接口工具,则检查错误的位也无关紧要。 但是,如果使用该工具并选中USBEPenable,则将启用RP,反之亦然。

当我尝试让记事板工作时,我发现了困难的地方,只是在制作了一些图像并使用AppCustomization工具中设置的内容跟踪HostInterface报告后才发现了这一点。 我发现它被翻转了,并通过我自己的接口在I2C上读取寄存器来确认它。

底线是我发现我可以让两个位都保持选中状态,它看起来像EP覆盖RP选择。
但我不知道这是否完全安全。

Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Warren,

    EP和RP可以同时启用,不会出现任何问题。 我已在实用程序GUI中记录了将位反转的问题,我正在寻找解决方案。 再次感谢您告知我们这一点。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Warren,

    下载实用程序GUI的2.4 后,能否通知我问题是否已解决?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用链接下载并运行了2.4 版本。 问题仍然存在。 当选择RP且我使用打开TBlt模式的未标记电缆(Register 0x52已选中Enable Intel VID (启用Intel VID)和Enable Thunderbolt (TM) mode (启用Thunderbolt (TM)模式)时,它将布告栏。 如果仅检查EP,则不会。 和以前一样,我检查了寄存器0x28中的位,它们从GUI反转,GUI中的RP设置EP位,反之亦然。
    使用标记的电缆时,我必须关闭'Enable TB Mode'(启用TB模式)才能将其发送到布告栏,但操作相同。

    “关于”屏幕在版本和更改列表下的底部附近显示2.4 August,2016 (顶部标题仍然显示为TPS6598x主机实用程序GUI版本2.3),因此我很确定我有最新版本。

    Warren