This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电平转换器

Guru**** 2771685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572901/pca9306-level-translator

部件号:PCA9306

团队成员,您好!

我们的部件可以支持1.2V,1.8V,3.3V或5V电平转换器,如果我的客户想使用它将1.5V转换为3.3V,这是可以的? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    是的,您可以将1.5V转换为3.3V。  请参见下图以显示示意图示例。

    Francis Houde