This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:同一主板上两个组件之间的SATA信号是否需要交流耦合电容器?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572598/sn75lvcp600s-does-ac-coupling-capacitor-being-needed-on-sata-signal-between-two-components-on-the-same-board

部件号:SN75LVCP600S

支持路径:/其他主题/设计技巧和操作指南/

您好,

我想知道,同一主板上的SATA组件之间是否需要交流耦合电容器,且接地平面良好?

我的例子是使用中继器和SATAIII交换机。  

此致,  

罗曼语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Romain:

    是的,中继器和SATA III交换机之间的信号应该是交流耦合的。  这消除了自偏置接收器输入共模和开关输出共模之间的任何冲突。

    此致,