This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提供电源和允许数据传输所需的设备

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572463/device-needed-to-provide-power-and-allow-data-transfer

大家好,

对于车辆内的USB端口,建议使用的最佳设备是什么? USB端口为A型,需要为电话充电,但也需要允许音频从电话传输到车载扬声器。

这可能是几个设备,我不确定。

期待您的意见。

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared,

    请看一下TPS2549Q1或TPS25.49万Q1。 这些1.2 可为便携式设备和数据传输提供充电。