This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:通过EP控制TPS6.5982万的问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572346/tps65982-questions-for-controlling-tps65982-by-ep

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户计划将TPS6.5982万用于其操作系统不是Windows的应用,他们希望通过EC控制TPS6.5982万。 我问了两个问题,以了解他们想要在系统上做什么,如下所示。 我是否可以就他们的问题获得任何意见?  

1.切换备用模式设置的步骤  

他们如何通过EC操作将通道分配(例如,DP 4x通道模式)切换为(DP 2x和USB 2x通道模式)?
如果您有一些推荐的程序,请分享。

2.如何了解EC的有效PDO设置  

他们希望及时从 TPS6.5982万中获得应用的PDO设置。 我认为活动PDO (0x34)寄存器可用于此目的,但EC如何获得PDO更改的时间?  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Onawa-san:

    我们有一个应用说明,用于使用嵌入式控制器更新TPS6.5982万上的固件。 请通过以下链接查看:

    www.ti.com/.../slva783.pdf

    上面的应用说明介绍了如何使用EC对设备进行编程,并提供了示例。 您可以配置在协商PDO后设置的GPIO。 此GPIO可以作为EC的输入,以在PDO更改时获取计时。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric San,

    关于了解PDO更改的GPIO,您的意思是他们可以使用SOURC_PDOX_TELEATINUTED_OR SOURC_PDO_TELEATTED_TT_BITX事件吗?

    除了这种确认外,我还想知道如果在CC通信中选择了第5 PDO,SOURC_PDOX_negotiated事件的行为。 请问您是不是这样?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Onawa-san:

    我指的是GPIOs的SOURC_PDOX_negotiated事件。 您可以为PDO0-PDO3设置触发的GPIO事件。 大多数应用将具有最多4个电源PDOS (例如5V,9V,12V和20V)。 当在PD协商中选择此源PDO时,协商的源PDOX的GPIO将被触发。

    谢谢!
    Eric