This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:放电因子

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571248/tps2546-discharge-factor

部件号:TPS2546

您好,

AU的HUAWEI USB记忆棒LTE HWD 12使用TPS 2546连接到USB端口
插入时,Vbus会反复打开/关闭。
TPS2546的设置引脚CTL1,CTL2,CTL3和Ilim_SEL均设置为高且处于CDP模式。
我认为TPS 2546错误地识别出USB记忆棒LTE HWD 12不符合USB充电标准BC 1。 2且CDP / SDP自动开关功能重复释放Vbus。
是否有其他排放因素?

(华为USB记忆棒LTE HWD 12)
http://www.kddi.com/business/mobile/data/hwd12/spec/

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此设备不符合1.2 的各项规格,它会触发TPS2546 CDP-SDP自动开关。 请参阅TPS2546数据表的9.1 第2节。