This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TCA6416:TCA6416确认失败

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571592/starterware-tca6416-tca6416-acknowledge-failure

部件号:TCA6416

工具/软件:Starterware

我正在尝试向TCA6416申诉,但问题是它没有回应请求。
我循环检查整个L2C总线,TCA6416是唯一没有看到的东西。
我也有TCA6416,我有同样的问题。


下面是一个示例代码:

UINT8 i2cWriteBuffer[2]={0x06,0x00};
I2C_Transmit (0x20 << 1,(uint8*) i2cWriteBuffer,2); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户464.6208万:

    我很难理解您的问题。  您是否说在与TCA6416设备通信时没有收到ACK?  您是否有设计原理图以及I2C波形捕获?  

    此外,您是否考虑改用TCA6416A。  TCA6416有几个勘误问题,这些问题已在设备的A版本中修复。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不再使用TCA6416,我只是注意到它有类似的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户464.6208万:
    我仍然没有在这里看到问题,你需要什么帮助?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您是否说在与TCA6416设备通信时没有收到ACK?  
    是的,我没有收到ACK。