This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232:TRSF3232未使用的引脚

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572685/trsf3232-trsf3232-unused-pins

部件号:TRSF3232

你(们)好

如何处理未使用的PIN?

不使用引脚:DIN2,DOUT2,RIN2,ROUT2

将DIN和Rin连接到GND是否足够?

是否需要上拉/下拉电阻器?

此致。

索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sopatopa

    输出(DOUT和ROUT)可以保持断开状态。 Rin输入也可以保持浮动,并在内部被拉低。 DIN输入应通过使用上拉/下拉电阻器或将引脚接地来拉至已知状态(高或低)。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MAX

    感谢您的回复!

    此致

    索帕托帕