This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:Vcc<0.5V时的驱动器输出

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571234/sn65hvd78-driver-output-in-case-of-vcc-0-5v

部件号:SN65HVD78

您好,

我当然想问您以下两个问题。

Q1)驱动器输出

当Vcc低于0.5V (Vcc<0.5V)时,如果 DE为"H"(激活),则输出驱动器处于"Hi-Z"状态。

我的理解是否正确?

Q2)设备可靠性

如果将0.5V电压正常施加到Vcc (而不是0V)(长时间), 当Vcc 接通(0.5V到3.3V)时,这种情况是否会对设备造成任何损坏?

或者出现了可靠性降低的情况?

我认为在这种情况下,设备可以正常工作,对吗?

感谢您的支持。

此致,

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,

    简而言之,您对这两个问题的理解是正确的。 我只想为低电压操作添加一些详细信息。 需要说明的是,设备中没有欠压保护电路。 当电源过低(如0.5V)时,内部电路将停止工作,因此总线针脚看起来像Hi-Z 您可能还会看到总线泄漏电流稍大。 但当Vcc介于0.5V和3.3V之间时,不存在可靠性问题。 如果您还有其他问题,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好山

    非常感谢您的回答!

    我明白了。

    因为我不在办公室,所以很抱歉我的回复。

    此致,