This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:添加USB 3中继器后无法检测USB3设备

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572190/tusb1002evm-unable-to-detect-usb3-device-after-adding-usb-3-repeater

部件号:TUSB1002EVM
在“线程:TUSB1002”中讨论的其他部件

您好,

我使用 TUSB1002 EVM进行了以下设置:

a)
PC (类型A)----------- 1 m ----------- (B型) EVM (A型)----------- 3 m ----------- (Micro B)摄像头
->将视频从摄像机串流到PC

注: 相机是USB3设备。

b)
PC (类型A)----------- 1 m ----------------------- (B型) EVM (A型)-(A型) USB3拇指驱动器
->检测到USB 3设备

c)
PC (类型A)----------- 1 m ----------------------- (B型) EVM (A型)----------- 30 cm ----------- (类型C) USB3硬盘
->检测到USB 2设备而不是USB 3设备

 对于设置A:
1)我无法检测到USB3器件并且无法重置EVM。
2)当我使用3米电缆从摄像机直接连接到PC时,我能够检测到USB3设备。

我尝试了几乎所有可能的跳跃设置:
-均衡器从2.5dB到15.1dB
- mVpp,从900到1200
这不有帮助。
能否建议我需要做什么?

对于设置C:

即使   使用30 cm USB3电缆,我也无法检测到USB 3硬盘。


对于设置B:
我能够检测 USB3拇指驱动 器并能够重置EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peck:

       根据您分享的详细信息,您似乎对所有情况都有均衡问题。 也许在具有最低设置的情况1中,情况2和3会同时正常工作,因为您使用的电缆太短,所以情况2和3是过度均衡的明显示例。 请记住,必须配置TUSB1002以补偿信道丢失,因此配置我们设备的最佳方式是首先运行信号完整性测试(眼图测量)。 可能主机到设备的配置正常,但第二个通道(从设备到主机)需要以不同的方式配置,因为预通道和后通道是反转的。\

    此致,

    迭戈。