This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001

Guru**** 2774775 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572001/xio2001-xio2001

部件号:XIO2001

您好,

客户对XIO2001芯片的开机和关机顺序有技术疑问。

 

开机顺序:

开机顺序第22页(图4)显示了在nGRST释放后和 nPERST释放之前应用REFCLK。  

除了不符合PCI Express规范之外,在nGRST发行之前运行REFCLK会有什么影响? 即是否会对功能产生影响?

 

关机顺序:

断电顺序第23页(图5)显示了在拆卸VDD和VDDA之前拆卸的REFCLK。

在删除VDD和VDDA的同时删除REFCLK会有什么影响?  即是否会对功能产生影响?

 

谢谢!

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我看不到任何一个问题。 它们实际上符合最短时间要求。
    此致