This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:C型连接器上的2.0 OTG

Guru**** 2478825 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320HAI, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571794/tusb320-usb2-0-otg-on-type-c-connector

部件号:TUSB320

您好,先生:

很抱歉打扰你。

在标题中,我们调查 了C型连接器上的2.0 OTG

我们需要C型函数是支持正和负插值/在15W/ DRP下

我们看到了TUSB320,但不确定它是否适合?

如果没有,您能否帮助我们提供您的体验?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    请问您有此问题的更新吗?

    我有一些关于TUSB320的文档,看起来它可以在2.0 OTG上工作!!

    http://www.mem.com.tw/article_content.asp?sn=1509300009&page=2

    https://read01.com/R4mLkO.html

    你能帮你仔细检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       TUSB320专为C型上的USB2而设计,因此是的,它是正确的选择。 它有一个ID输出,可直接连接到USB PHY上的ID针脚,并让USB控制器将其用作主机。 我建议使用最新版本的设备,即TUSB320HAI或TUSB320LAI (两个版本之间的唯一区别是使能引脚逻辑)。


    此致,

    迭戈。