This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:除0,1,2和3之外的TUSB211 EQ级别

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572010/tusb211-tusb211-eq-levels-other-than-0-1-2-and-3

部件号:TUSB211

大家好,

我的TUSB211位于以下位置。 主机> 6 in of trace >连接器> 12 in of trace > USB连接器。

EQ设置= 3.9K时,眼图"略微"通过HS兼容。 我可以使用其他电阻器的值(如3.8K,4.1K,...)玩一下

对于我的下一个主板旋转,我正在考虑将USB迹线路由到外层以减少损失,并可能在USB连接器附近添加第二个TUSB211。

请帮助回答我的问题。

谢谢!

Mike N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naser:


       TUSB211内部有比较器来启用每个均衡器级别,因此如果您尝试不同的电阻,则不会有任何变化。 实际上,最好的做法是在外层上路由USB跟踪,避免使用Vias。 最好的做法可能是将TUSB211放在更靠近连接器的位置,或者安装第二个驱动器。 请记住,此设备通过向信号注入电流来提高转换速率,但它不能补偿直流损耗;如果由于直流损耗而导致的结果为边缘,您也可以尝试配置USB PHY以增加输出摆动。


    此致,

    迭戈。