This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509和TCA9517A之间的差异

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571862/tca9509-differecne-between-tca9509-and-tca9517a

部件号:TCA9509
主题中讨论的其他部件:TCA9517A

你好

让我谈谈TCA9509和TCA9517A之间的区别。

我认为 最大的差异之一是VCCA电源电压。  

TCA9509的VCCA [V]是否始终低于VCCB [V],对 吗?

还有其他的区别吗?

我读了这两个数据表,但 似乎没有提到 它。

在 我 通过网络获得的附件的比较表中,

TCA9509具有节电模式功能。

TCA9509中的节电模式是什么? 而TCA9517A却没有,对吗?e2e.ti.com/.../parameter_2D00_data.xls

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Orio-San,

    您的回答大致正确。 电源要求是最大的差异。 使用TCA9517A时,不需要VCCA < VCCB。 因此,您可以选择VCCA = VCCB,或者VCCA > VCCB (如果您愿意)。 TCA9509不支持此功能。 VCCA必须< VCCB - 1。

    这两种器件之间的另一个显著差异是,TCA9509 A侧具有内置于1 mA电流源。 TCA9517A没有。 这意味着对于TCA9509,您不能将多个TCA9509 A面连接在一起,但可以将B面连接在一起。 TCA9517A的情况正好相反,您可以将多个A侧连接在一起,但不能将B侧连接在一起。

    使用省电模式时,我不确定您的意思。 两个设备都不提供节能模式。 两个都具有断电高阻抗,当1个或两个电源导轨都未通电时,所有引脚都将处于高z状态。 我看不到您所附的表格(所需的链接表未提供)。