This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:用户不使用电流检测时的TPS2549-Q1引脚配置

Guru**** 2479625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572218/tps2549-q1-tps2549-q1-pin-configuration-when-the-user-do-not-use-current-detection

部件号:TPS2549-Q1

团队成员,您好!

如果客户不使用TPS2549-Q1的电流检测功能,则应通过IKE确认TPS2549-Q1引脚配置。客户现在有两个问题。 请您提供建议吗?

1)  不使用电缆补偿功能时,是否可以在TPS2549-Q1的CS引脚处设置浮动(开路)?
2)如果  我们不使用这些功能,是否可以移除因漏极开路而导致的故障和状态引脚的上拉电阻?

我相信 问题1和问题2都可以接受,但我想确认。 请您提供建议吗?

该线程与下面的相同。
https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/571199</s>57.1199万

非常感谢您的建议。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,如果不使用,这些输出可能会保持打开状态。 在某些情况下,如果ESD暴露在主板/产品上的威胁似乎很高,则这些输出也可能与地面相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric San,

    我理解。 谢谢你。

    此致,
    Akihisa Tamazaki